Suche nach Stellenangeboten ifm

Test Engineer (m/w/d) - Schwerpunkt Testarchitektur


1969: In Kalifornien wird das ARPANET erfunden und in Essen die ifm gegründet.
2022: Die Menschheit kann sich kein Leben ohne Internet vorstellen und die Grenzen zwischen digitaler und realer Welt verschwimmen.
Und in Essen? Da gehen wir den Weg der IIOT – hin zur Komplettautomatisierung vom Sensor bis in das ERP-System.
Wie tun wir das? Mit über 8100 Mitarbeitenden an über 180 Standorten entwickeln wir nicht nur die Sensoren und Steuerungselemente, sondern auch intuitive, skalierbare Softwareanwendungen für unsere Industriekunden – egal ob kleiner Mittelstand oder Globalplayer.

Wir suchen Dich am Standort Fürth als

Test Engineer (m/w/d) - Schwerpunkt Testarchitektur

Kennziffer: 2022-1931

Daran wirst Du mitwirken

Vollautomatisierte Anlagen sind nur halb so gut, wenn sie die generierten Daten nicht in einen globalen Kontext bringen. Mit unserer IIoT-Plattform und -lösung, unserer moneo, kann dieser Gap nun geschlossen werden.

Damit dies reibungslos funktioniert, arbeitet unser 28-köpfiges Testerteam in agilen Strukturen mit den Entwicklern, Product Ownern und Scrum Mastern zusammen und ermöglicht es Tag für Tag, die hohen Qualitätsstandards unserer Anwendungen sicherzustellen und die Arbeit für unsere Entwickelnden einfacher zu machen.

 

Du übernimmst dabei folgende Aufgaben:

  • Pflege, Wartung und Weiterentwicklung unseres Test-Frameworks und -systeme (vorrangig im Kontext Robot Framework, Selenium und Python) für Software-Anwendungen im IIoT-Umfeld
  • Betreuung und Optimierung des Testlabors vor Ort in Fürth mit ifm Hardware
  • Sicherstellung einer adäquaten Code Quality unserer Tests sowie Schulung der Testerteams zur beständigen Optimierung unserer Testqualität
  • Entwicklung von Skripten und Funktionen für die Automatisierung von Webanwendungen über die UI als auch über REST API-Anwendungen zur Überprüfung der Qualität von (Micro)Services
  • Programmierung von Basiskomponenten zum Aufbau einer einheitlichen Komponenten-Library
  • (Weiter-) Entwicklung der CI/CD Pipelinestrategie zusammen mit unserem Infrastrukturteam
Wie kannst Du uns überzeugen?

Schwierige Fragestellungen lassen Dich richtig zur Hochform auflaufen und Teamarbeit ist für Dich nicht notwendiges Übel, sondern Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Projekt. Du hast ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und verfügst über das Fingerspitzengefühl und Durchsetzungsvermögen, auch in schwierigen Projektphasen diese Standards sicherzustellen.

 

Fachliche Voraussetzungen sind:

  • Fundierte Berufserfahrung im Bereich der Software Testautomatisierung, Kenntnisse über Webautomatisierungswerkzeuge (Selenium, Chrome DevTools und Firefox Developer Tools, XPath und CSS Selektoren) sowie Erfahrung in der objektorientierten Programmierung
  • Linux- und Windowskenntnisse für die Konfiguration, Installation und das Scripting sind wichtig
  • Praktische Erfahrung in der Pflege der CD/CI Pipeline mittels Quelltextverwaltungswerkzeugen wie Git und mit Verwaltungswerkzeugen im agilen Umfeld wie Jira, idealerweise mit Addon Zephyr for Jira
  • Kenntnisse über Sensor Kommunikation (IO-Link) und Erfahrungen mit integrierten Entwicklungsumgebungen zur Softwareentwicklung sind von Vorteil, aber nicht zwingend
  • SOLID Prinzipien, Design Patterns und Clean Code gehören zu Deinem Repertoire
Was bieten wir Dir?
  • Erfahrung im digitalen Onboarding und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten nach der Einarbeitung
  • 30 Tagen Urlaub plus zusätzliche freie Tage zwischen Weihnachten und Neujahr
  • Cutting Edge Technologien und ein Umfeld, das lebenslanges Lernen ermöglicht und wertschätzt
  • Unsere Sozial-Hotline entlastet Dich in herausfordernden Lebenssituationen und unterstützt bei der Organisation und Koordination von Hilfeleistungen bspw. im Pflegefall eines Angehörigen
  • Weitere Benefits wie ein marktgerechtes Fixgehalt, eine betriebliche Altersvorsorge, verkehrsgünstige Lage und eine moderne Arbeitsausstattung ergänzen unser Angebot an Dich

Solltest Du weitere Fragen zu dieser Stelle haben, melde Dich gern bei unserer IT Recruiterin Vanessa unter vanessa.stammnitz@ifm.com.

Bewirb Dich jetzt – wir freuen uns auf Dich!
ifm software gmbh
Vanessa Stammnitz
Heinrich-Stranka-Straße 3-5 - 90765 Fürth Fürth
jobs.ifm.com
ifm - close to you!
25.11.2022

Als international agierendes Unternehmen beschäftigt ifm selbstverständlich Personen jedweder Ethnie, Geschlechts, Alters, Religion oder sonstiger persönlicher Merkmale. Wir freuen uns daher über Bewerbungen aller qualifizierter Personen.
Die in der Stellenbeschreibung genannten Bezeichnungen verstehen sich daher lediglich als neutrale Beschreibung der Position oder der gesuchten Qualifikation – nicht jedoch der Person.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter.